This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22959:BMS 中的负载开关代替 MOSFET

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TPS22959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185590/tps22959-load-switches-instead-of-mosfets-in-a-bms

器件型号:TPS22959
主题中讨论的其他器件:BQ76940

大家好、

我正在设计一款采用 BQ76940电池监控器的15节电池 BMS、该监控器必须在额定电压为48伏时提供100A 的连续放电电流。

我计划在背靠背配置中使用 CSD19532KTTT、每个方向并联12个 N

是否最好并联使用 TPS22959负载开关?  成本和尺寸显著降低

请注意、这是我第一次在论坛上发帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muki、

    欢迎使用 E2E、感谢您发帖!

    我们没有任何工作电压高达48V 的负载开关。 TPS22959不工作-其建议范围为0.8V 至5.5V、绝对最大值为6V。

    我们的高侧开关产品系列也不能为这种高电压提供解决方案。

    此致、

    Kalin Burnside  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    感谢您的快速响应

    我看到我的错误、将继续寻找其他解决方案

    此致