This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:LDO3 COUT

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B, TPS65220, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183025/tps65220-ldo3-cout

器件型号:TPS65220
主题中讨论的其他器件:SK-AM64BTPS65219

大家好、

LDO3的最大 Cout 值为30uF、但 SK-AM64B 电路中使用的总 Cout 为19.3uF。

LDO3是否可能变得不稳定?

e2e.ti.com/.../TPS65220_5F00_LDO3.pdf

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobay、

    感谢您的参与和快乐假期。 请注意、我们在12月22日至1月6日期间提供有限的产品支持。 您的请求已分配、但在此期间将延迟。 请在2023年1月10日之前回复。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Ishtiaque Panhwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心! AM64B SK EVM 使用 TPS6522053、该器件将 LDO3配置为"慢速斜坡"。 此配置允许最大30uF 的总电容(本地+负载点)。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    谢谢、我了解 LDO3设置为缓慢斜坡。
    在哪里可以找到 TPS6522053的其他寄存器设置?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65219或 TPS65220型号的默认 NVM 寄存器设置可在相应的技术参考手册(TRM)中找到、该手册将在 TI.com 的产品文件夹中的技术文档下提供。 我已附上 TPS6522053的初步 TRM。  请注意、此器件尚未发布、因此提供的所有信息均为初步信息、如有更改、恕不另行通知。 但是、我们不会预测任何变化。  器  件发布后、所有客户都应参阅位于 TI.com 产品文件夹中的在线 TRM、而不是在发布之前由 E2E 提供的文档。

    如果您有任何疑问或需要其他信息、请告知我们。  

    e2e.ti.com/.../TPS6522053_5F00_TRM_5F00_draft_5F00_02.pdf

    谢谢、

    Brenda