请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AD 你(们)好
SnAgCu 的比率是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
以下是细分信息:
铜- 0.6%
SN - 95.5%
AG - 3.9%
通常、您可以通过访问 https://www.ti.com/materialcontent/home?keyMatch=MATERIAL%20CONTENT%20SEARCH 找到我们的所有材料成分信息