This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:顶部电池电压监控问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186021/bq76920-top-cell-voltage-monitoring-problem

器件型号:BQ76920

大家好、

您是否愿意帮助解决以下问题?

在下图中、客户无法感应或监控 VC5引脚上显示的最顶部电池电压。 如果此 IC 用于4S 原理图并在 VC0和 VC5之间提供总计12伏的电压(VC3和 VC4短路)、则 VC5显示为0.84伏而非3伏。 如果移除了 BQ 芯片连接、则它会正确显示3伏电压。

如果您需要更多信息、请告诉我。


此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    您能否共享完整的原理图? 如何连接堆栈顶部(VC5)和 VCE1? 您是否拥有数据表典型应用原理图中显示的所有组件?

    谢谢、

    Matt