This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC77-EP:技术规格咨询

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184943/tlc77-ep-inquiry-on-technical-specs

器件型号:TLC77-EP

尊敬的团队:

 我们的客户在 下面附上了 Microsoft Word 文件, 希望您能在这方面为我们提供帮助,非常感谢!

e2e.ti.com/.../Inquiry.docx

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    “mA”是正确的单位。 这是一个较旧的数据表、我们将更正拼写错误。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Masoud:

    我是否可以知道为什么数据表部分的“最大输出电流”IOH“绝对最大额定值”中说 IOH 为-10mA?

    Abbott 还会混淆为什么 TLC7701QPWREP 的 IOH  为+10mA (与 TLC7701IPWR 的-10mA 相反极性)? 谢谢。

    此致、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    +"10mA"是正确的规格、因为该器件具有推挽输出级。

    如果这用于新设计、请同时考虑我们的新替代方案:

    [常见问题解答] TLC77:查找更新版本的 TLC77 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    这是否意味着两个 MPN:TLC7701IPWR、TLC7701QPWREP 具有相同的 IOH:+10mA 和相同的“最大电源电流”16mA? 谢谢。

    此致、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    没错。

    谢谢。