This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:是否必须对 Vout 引脚进行去耦?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25570EVM-206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186061/bq25570-does-the-vout-pin-have-to-be-decoupled

器件型号:BQ25570

你好。

只是一个简短的问题。 我正在使用 BQ25570作为电路板、我对某些事情感到困惑。 Vout 引脚(引脚#14)的实际用途是什么? BQ25570数据表(第4页)将引脚列为输出、其说明为"降压转换器输出"。 在该引脚和引脚15 (VSS)μF 连接至少22 μ F 的输出电容器"。 这就好像必须使用非常靠近引脚的22+ UF 电容器对引脚去耦一样。 但第14页的"7.2功能方框图"显示了其他情况、而是将引脚显示为输入。 根据它的外观、它实际上是一个感应引脚? 输出电压反馈环路的一部分?

总之、我知道降压转换器中必须存在一些输出电容、但在本例中、电容必须与 Vout 引脚的距离有多近? 我已经了解了 BQ25570EVM-206评估板、它附近似乎没有任何电容器。 此外、迹线似乎通过两个过孔进入 PCB 底板、然后再次返回(引入一些杂散电感)。

因此、假设该引脚不需要任何去耦、即其旁边的0.1uF 0603 (或22uF 1210) MLCC、是否安全?

此致!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    VOUT 引脚是降压转换器的电压感测引脚、因此不应将其称为输出。  该 EVM 没有去耦电容器、没有任何客户抱怨需要去耦电容器、但不会受伤。

    此致、

    Jeff