This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:修改电池欠压设置

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186055/bq25570-modifying-battery-undervoltage-setting

器件型号:BQ25570

您好!
我正在开发一个具有 BQ25570的电路、其中 VOUT 引脚上具有系统负载、并且锂离子电池连接到 BAT 引脚。 在 Stor 引脚上,连接了一个10uF +10nF MLCC。
我在数据表中阅读了 BQ25570的默认内部欠压电池保护、该保护固定为1.95V (VBAT_UV)。
当电池电压下降时达到该值、这会通过关闭内部 PFET 来隔离电池、从而停止放电。
但问题在于、对于锂离子电池而言、1.95V 电压过低(典型值约为2.8V 至3V)。
我想将该值修改为3V。
我谨记以下计划:使用 VBAT_OK 信号(设置为3V)并将其直接连接到 VOUT_ENABLE 线路。 当电池的电压(与 Stor 信号连接)达到3V 时,VBAT_OK 信号会关闭 VOUT 线路,从而关闭系统负载,从而停止电池放电(只会保持 BQ25570的低 Iq, 与容量相比、该值在相对较短的时间内应该是合适的)。
您能否确认此方法是否有效?
谢谢你
Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    是的、这应该起作用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff