This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:IC 栅极驱动相关问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185700/ucc256403-ic-gate-drive-related-issue

器件型号:UCC256403

我将 UCC256403用于 LLC 半桥谐振驱动。 这里提到它可以拉取或灌入0.6A/1.2A 的栅极峰值电流。  

我的 LLC 工作频率约为400kHz 最大频率。 我有两个主要的疑问

数据表中提到的栅极驱动电流没有提到任何温度降额、因此它在所有温度范围内都能提供降额。

2.如果我想在这个电路中使用基于脉冲变压器的栅极驱动器、我可以使用它吗? 什么是电路配置?

请提供一些专家建议

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此1~2分配给一位专家、他将在接下来的工作日回复此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    您能否告诉我400kHz 是谐振频率还是最大工作频率? 此外、您能否告诉我 LLC 功率级的额定功率?

    [引用 userid="549164" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185700/ucc256403-ic-gate-drive-related-issue ]1. 数据表中提到的栅极驱动电流没有提到任何温度降额、因此它能否在所有温度范围内提供此功能。[/quot]

    栅极驱动电流的典型值应与整个温度范围(-40至125C)内的数据表相同。 这是由设计保证的。  

    [引用 userid="549164" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185700/ucc256403-ic-gate-drive-related-issue ]2. 如果我想在该电路中使用基于脉冲变压器的栅极驱动器、我可以使用它吗? 什么是电路配置?

    如果您要设计更高的功率、则可以 直接将两个低侧栅极驱动器而不是脉冲变压器耦合到 IC、如下所示。

    此致

    曼尼甘塔 P