This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53830:如何调节输出电压

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185331/tps53830-how-to-adjust-the-vout

器件型号:TPS53830

你(们)好。  

我能否调节输出电压,以及如何进行调节?

感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TPS53830专为支持 DDR5应用而设计、输出电压固定。

    您能否分享您想要更改输出电压的原因? 您的应用是什么? 您是否与 TI 签订了访问数据表的 NDA?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢! 我们的应用是 DDR5。  

    调整 VDD、VDDQ 的原因、以提高 DDR5性能。

    但我不确定 IC 是否可以调节电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您所做的操作可能违反 DDR5 JEDEC 规范。

    PMIC 的电压可通过两种方式进行调节:

    1.在动态调整过程中、需要在每次上电时执行此操作、然后再发出 VR_ENABLE 命令。  

    2.您需要知道 DIMM 供应商密码才能对电压进行编程并将其烧坏。

    您需要与 TI 签订 NDA 才能访问数据表、

    但是、如果您是 JEDEC 的成员、您也可以访问 JEDEC 规范上的这些寄存器。

    此致

    Yihe