This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:无法控制充电 MOS

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185928/bq4050-can-not-control-charging-mos

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好专家、

我的客户希望在新项目中使用 BQ4050。

它们是该器件的新功能。 他们根据自己的理解配置 BQSTUDIO。

但他们发现 xchg 始终为1,

它们使用 RESET 命令复位器件、将 FET_ON 变为1、清除所有保护配置、但不起作用。

这是他们的原理图和 bqstudio 展开文件。

您能仔细检查一下、找出根本原因吗?

e2e.ti.com/.../1bq4050.gg.csv

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    您是说它们将 FET_EN 设置为1吗? FET_EN 允许监测计控制 FET、因此当 FET_EN =1时、它们无法手动切换。

    您能否与所有位共享其寄存器仪表板的屏幕截图? 如果它们不使用 PRES 引脚、则需要确保将监测计设置为不可拆卸。

    此致、

    Wyatt Keller