This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87562-Q1:MPF5024AMMA0ES 的替代产品

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185604/lp87562-q1-alternative-for-mpf5024amma0es

器件型号:LP87562-Q1

大家好、

您可以帮助推荐 MPF5024AMMA0ES 的替代产品吗? 要求是:

buck1、  1.5A 0.8V

Buck2  、2.25A 1.8V

扣3。   2.55A 1.1V

扣3。   2.5A 1.1V

此外、请推荐  MC33PF8100的替代产品。 谢谢。


此致、
海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    我想您也联系了我们、考虑了电子邮件。 让我们继续讨论、因为这不是现成的解决方案。

    BR、Jari