This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24EVM-2PH:PMBus 行为

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPSM8D6C24EVM-2PH, USB-TO-GPIO2, TPSM8D6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185887/tpsm8d6c24evm-2ph-pmbus-behavior

器件型号:TPSM8D6C24EVM-2PH
主题中讨论的其他器件:USB2ANYUSB 转 GPIO2LM75BTPSM8D6C24

大家好、

 

您能否回答客户有关 TPSM8D6C24EVM PMBus 行为的问题?

 

----------------------------------

第一

客户尝试使用以下配置进行测试。

[PC/Fusion Digital Power Designer Ver7.7.9.9][USB2ANY][TPSM8D6C24EVM-2PH]

但是、Fusion Digital Power 设计器显示"未找到 USB 适配器!" 消息。

哪个是受支持的 USB 适配器(USB2ANY、USB-TO-GPIO2、USB-TO-GPIO)?

客户正在使用 USB2ANY Explorer 进行调试、以解决问题。

----------------------------------

2

电流监控读出(8Ch) READ_IOUT 显示空载下的负电流。

在空载下、

             I2C:I2C 内部地址更改为8C

             I2C 读取0x0014  2字节 数据:0x0000:60 C5

是获得的。 通过计算 SLINEAR11、电流值为-2.625。

 

客户也检查了输入电压(88h) READ_VIN、但输出看起来正确。 当输入电压为12.2V 时、

             I2C:I2C 内部地址更改为88

             I2C 读取0x0014  2字节 数据:0x0000:09 D3

是获得的。 SLINEAR11计算结果为12.140625、与测量结果匹配。 请您解决此错误吗? 或者、空载电流精度是否应该如此差?

----------------------------------

3号

关于 PMBus 读取格式、参考图1中的 SLUA475、SM 总线读取字(无 PEC)有效(它应对应于 I2C 中的组合格式)。

 

除此之外、当客户尝试将目标寄存器地址(CMD 地址)写入指针寄存器、然后从起始条件读取后、发送停止条件的格式时、ACK 未返回、无法读取。 (此格式与图4 (C)和图 10英寸)

 

差异只是一个方面:

写入 CMD 地址后、之前的情况读取重新启动条件而不发出停止条件。

写入 CMD 地址后、之前的情况读取重新启动条件并发出停止条件。

 

我的客户希望使用后续格式读取该值。

您能否检查是否有可用于从 TPSM8D6C24读取的后续情况?

 

----------------------------------

 

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="360827" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185887/tpsm8d6c24evm-2ph-pmbus-behavior "]

    客户尝试使用以下配置进行测试。

    [PC/Fusion Digital Power Designer Ver7.7.9.9][USB2ANY][TPSM8D6C24EVM-2PH]

    但是、Fusion Digital Power 设计器显示"未找到 USB 适配器!" 消息。

    哪个是受支持的 USB 适配器(USB2ANY、USB-TO-GPIO2、USB-TO-GPIO)?

    客户正在使用 USB2ANY Explorer 进行调试、以解决问题。

    [/报价]

    Fusion Digital Power Designer 软件不支持 USB2ANY 接口适配器、因为 USB2ANY 接口适配器不支持块写入/块读取过程调用、PMBus 使用该调用读取 SMBALERT_MASK 值。

    您将需要使用 USB-TO-GPIO 或 USB-TO-GPIO2适配器。

    Fusion Digital Designer 的当前版本需要单独的 DLL 来与 USB-TO-GPIO2适配器配合使用(我很快会将其添加到此线程中) Fusion Digital Designer 的更新版本应在下个月发布、其中包含 DLL 文件。

    [引用 userid="360827" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185887/tpsm8d6c24evm-2ph-pmbus-behavior "]

    电流监控读出(8Ch) READ_IOUT 显示空载下的负电流。

    在空载下、

                 I2C:I2C 内部地址更改为8C

                 I2C 读取0x0014  2字节 数据:0x0000:60 C5

    是获得的。 通过计算 SLINEAR11、电流值为-2.625。

    [/报价]

    是的、这是正常的。  TPSM8D6C24模块能够读取负输出电流、-2.6A 表示从两个转换器测得的电流之和。

    这相当于额定电流的约4%和满量程测量的2%。

    [引用 userid="360827" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185887/tpsm8d6c24evm-2ph-pmbus-behavior "]

    3号

    关于 PMBus 读取格式、参考图1中的 SLUA475、SM 总线读取字(无 PEC)有效(它应对应于 I2C 中的组合格式)。

     

    除此之外、当客户尝试将目标寄存器地址(CMD 地址)写入指针寄存器、然后从起始条件读取后、发送停止条件的格式时、ACK 未返回、无法读取。 (此格式与图4 (C)和图 10英寸)

    [/报价]

    后者不是有效的 PMBus 事务、不适用于 TPSM8D6C24转换器。  它们将需要使用有效的 SMBus 读字事务、而无需停止和重复启动。