This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:关于 OVP 延迟

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185765/tps548d22-about-ovp-delay

器件型号:TPS548D22

大家好、

当我读出 OVP 延迟时、下表显示 OVP 延迟100mV OD 的延迟为1us

这是否意味着当 FB 电压高于基准电压的1us 时、它需要保持在120%VREF+100mV 以触发 OVP? "OD"的完整描述是什么?

-A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    外径是过驱的简称。  这意味着在 FB = 1.2x Vref + 100mV 时测量1μs μ s 延迟

    提供测试的过驱是因为模拟信号通过比较器的传播延迟在很大程度上取决于它们的过驱、

    为了测试阈值、使用了一个非常缓慢的上升 FB 电压来准确检测阈值电压、而不受传播延迟的影响。

    为了测试延迟、将100mV 添加到该阈值。  在较低的过驱电平下、延迟可能会更长、以微秒为单位、但 OVP 仍将触发。