This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7EVM-051:TPS536C7EVM 的输出端与 V OUT B&quot 之间无输出

Guru**** 2533060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181244/tps536c7evm-051-no-output-at-v-out-b-of-tps536c7evm

器件型号:TPS536C7EVM-051
主题中讨论的其他器件:TPS536C7


大家好、

一位客户购买了一款直流/直流降压 TPS536C7EVM。
他当前正在检查输出状态、
有 Vout A 的输出、但没有 Vout B 的输出
我们没有 EVM 来解决此问题、
您能帮他们解决输出电压 B 的问题吗?

有关附件中的更多详细信息、请查找他的 EVM JP 设置和输出监控。
感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../advise-request-for-EV-boad-_2800_TPS536C7_2900_.pdf

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    它看起来像是电源轨2被禁用。 如果您在 Fusion 中打开器件配置、则应该能够向 B 轨添加两个相位。

    将 Fusion 中的 TPS536C7设置为10+2配置、按"写入硬件"并重置器件电源后、您应该会看到第二个电源轨在 Fusion 中可用。

    一旦您的电源轨2设置被写入硬件和 NVM 中、第二个电源轨应在重新启动后进行调节。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    现在输出 B 正常、感谢您的帮助。

    我仍然不理解 TPS536C7的设置。 可以帮帮我吗?

    观察 VOUT_A 的多级对应波形


    在更改相位配置中的相位设置的过程中、

    PWM 仅来自 TP31。


    这种状态希望12相的位置不是这样。


    发送当前输出状态的示波器图片。


    黄色:VOUT_A 绿色:PWM1红色:PWM2


    是相位配置附件的状态、是否存在任何不正确的?

    请告诉我设置相位数的最佳设置和处理方法。

    非常感谢。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Travis、

    您能花些时间确认此问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    相位配置应与此类似、以便在通道 B 上放置两个相位  

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    根据 您几天前联系的相位配置设置、

    多级动作无法确认、只有 PWM1生成 PWM 波形。
    我可以从一开始就询问您 Fusion GUI 的设置顺序吗?
    最好有一份关于 Fusin GUI 功能和操作的详细手册。
    因为客户是第一次买这个评价、所以有一些不清楚的地方。
    请确认以下详细问题。

    e2e.ti.com/.../2023_2D00_01_2D00_10_5F00_162559.pdf

    e2e.ti.com/.../2023_2D00_01_2D00_10_5F00_162622.pdf

    非常感谢您 花时间为我提供帮助。

    此致、

    弗兰克