This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:热参数

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22676, LP38852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184244/lm22676-thermal-parameters

器件型号:LM22676
主题中讨论的其他器件: LP38852

尊敬的 TI:

是否可以将热特性参数(psi JT)设置为 LM22676?

我尝试在数据表中找到此信息、但没有成功。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议 使用 Webench、您可以输入条件并获得如下所示的仿真结果。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的推荐、但 我正在寻找 Ψ JT、以使用测量值(TC)计算结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 此文档 https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf?ts=1672814533031

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指的是该文档中的方程式编号8

    ...要执行计算、我需要 Ψ JT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您已经明白了!

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仅找到一般信息... "对于塑料封装、ΨJT 通常为0.5°C/W–2°C/W"。

    一般信息并不总是准确的。  

    对于相似封装、/PowerPAD/DDA/8 - ΨJT μ W 可以超过2°C/W"。 它是9.6°C/W

    e2e.ti.com/.../lp38852-psi-jt-and-psi-jb

    因此、这就是我为 LM22676寻找更精确信息的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的详细信息和更新、请查看此数据是否符合计算和 webench 结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要引用哪些数据?  到目前为止,我没有看到有关 ΨJT 的答案。

     我是否应该假设 LM22676的 μ ΨJT 与 LP38852相同、因为它们位于同一个 PowerPAD 8 (DDA)封装中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

        我没有找到 LM22676的文档或信息,μ ΨJT 对于 相同的封装几乎相同,但也与芯片尺寸有关,  

    建议使用大约8至10°C/W。  

    Elena