This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601-Q1:自举电路确认

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185443/lm43601-q1-boot-strap-circuit-confirmation

器件型号:LM43601-Q1

各位专家:

客户方面正在对 LM43601-Q1进行评估。 为了满足 CISPR 25 5类要求、客户需要在 CBOOT 和自举电容器之间添加一个电阻器。 请参阅以下屏幕截图:  

在数据表和典型应用中、CBOOT 和自举电容器之间没有电阻器。 您能否确认天气客户可以在 CBOOT 和自举之间添加电阻器? 如果您有此类情形的任何文档、您也可以通过电子邮件发送给我。 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    启动电阻器将形成带引导电容器的 RC 充电电路、它将降低高侧 FET 的压摆率、这有助于减少 SW 的振铃。 电阻越大,FET 调谐速度越慢。 另一方面 ,电阻器将降低器件效率。 通常、我们在这里施加5到50欧姆、而不是很大。  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更好的方法是在更改引导电阻器后进行完全覆盖测试。

    Elena