This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28:PG 信号不正确

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185513/tps548b28-improper-pg-signal

器件型号:TPS548B28

您好、团队、以下 是一个可能需要您帮助的技术问题。

 当输入 VIN 为12V、EN = 0V 时、e PG 信号为0.89V? (PG 上拉至3.3V、上拉电阻器10K)。 这种现象是否恰当? 或者是否存在错误设置的可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGOOD 引脚的状态取决于 VCC 引脚的电压。

    如果 PGOOD 上拉电阻器连接到未连接到 VCC 引脚的外部电源、则当 en=0V 时、PGOOD 将为高电平。

    EC 表和说明文本指出、有效 PGOOD 信号的 VCC 电压需要大于1.5V。

    数据表中的示波器波形显示了使用 VCC 引脚作为上拉电压源时的 PGOOD 信号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!