This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24010:支持使用太阳能电池板在-30C 下充电的替代产品

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24010, BQ25171-Q1, BQ25176M, BQ24210, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180331/bq24010-alternative-that-supports-charging-at--30c-with-a-solar-panel

器件型号:BQ24010
主题中讨论的其他器件: BQ25171-Q1BQ25176MBQ24210BQ24040

您好!

有人建议我使用 BQ24010 、BQ25171-Q1的替代产品、因为工作温度为0C、而不是所需的-30C。 但是、我在测试时发现、它对应用程序的效果不是很好。

充电器的输入端连接到2W 太阳能电池板、当没有太多的光时、BQ25171-Q1会不断地自行关闭、因为太阳能电池板的负载过多、导致它进入 UVLO 状态。 您可以在此处看到充电器的输入电压及其脉冲行为:

对于将限制高阻抗源电流并遵守以下规格的充电器、您有没有任何建议:

  1. 最大输入电压:>7.5V
  2. 最大充电电流:>350mA
  3. 充电电压:4.0-4.2V
  4. 工作温度:-30C -+80C
  5. 可调温度保护

提前感谢!

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin

    了解一下 BQ25176M (新器件)、它具有 Vin DPM、可降低输出电流以防止输入过载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的建议。 这似乎是一个不错的选择、但我缺少 NTC 输入、只允许在特定温度范围内充电。

    如果没有其他替代方案、我可能会考虑在单独的解决方案中实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin

    温度(-30C)通常由电池组中的 NTC 确定、这是配置吗?  NTC 值是多少? 可以更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    在这种情况下、NTC 不在电池组内部、而是在电池组外部。 我可以更改其配置和值、以匹配充电器的阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您是否能够提供 NTC 值? 我们将了解我们是否可以使用您现有的 NTC 和 BQ25176M 来提供解决方案、但最好具有 NTC 的 Beta 值。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    它是一个10kR NTC、β 为3380K。 这是 MPN:ERT-J0EG103FA。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin

    BQ25176M 具有我们需要的输入 DPM、但不支持 TS 引脚、这需要从外部管理单独的电路。

    另一个需要注意的器件是 BQ24210、它设计用于由太阳能电池供电。  具有 TS 输入、并使用外部电阻器调节高温/低温。

    BQ24040还具有输入 DPM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我已经在设计中实现了 BQ24210、它运行良好。 不过、问题是绝对最大额定值符合规格、但建议不符合工作温度要求。 大多数充电器似乎只能在低至0C 的温度下测试、这对于应用来说是不够的。 我已经在-30C 下做了一些测试、BQ24210运行良好、但如果我无法保证它始终运行良好、则不值得承担风险。

    如果我要在建议的工作温度之外操作 BQ24210、是否有可能会发生故障? 我的假设是、如果它暴露在低温环境下并不重要、因为 IC 在低温环境下的工作效果通常要好得多。 或者这是错误的假设吗?

    遗憾的是、BQ24040具有相同的问题。 我可以考虑使用 BQ25176M、但如果我需要实施单独的温度开关、会增加一些风险。

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin

    我正在检查 BQ24210的温度范围。  它的规格为0C 至125C、电气特性表规格。 器件将在低至-40C 的温度下运行。

    TS 引脚上的 Rs 和 Rp 计算、用于调节冷/热的电阻显示、使用上述 NTC 可能会实现这一目的。   

    如果可以解析温度范围和 TS/ NTC、BQ24210是否是您的首选?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    如果温度范围正常(即我可以使用低于0C 的温度进行充电)、那么它真的很想使用它。 我已经对这个充电器做了很多测试、它对于应用来说确实很好、只是因为我不想在现场损坏器件、因为它超出规格使用范围。

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin

    我有一个可能的选择、但需要与您进行离线讨论、我们可以使用论坛的 PM 功能设置私人对话。 留意我的消息。