This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:IC 发热严重

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184615/lm5145-ic-fever-serious

器件型号:LM5145

尊敬的

1. LM5145 修改了用于悬架的 PIN16、除了空载输入电流问题外、现在运行良好、大约70mA、IC 发热严重;

2.查看波形。 它的开关状态为绿色、HO 状态为蓝色、LO 状态为红色。

3.请帮助分析如何改善静态电流。

4.附加波形,所用 MOS 的技术规格。

advancee2e.ti.com/.../SM4024NSKP.pdf 上的任何建议、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    为了减小空载输入电流、请使用较低的 Qg MOSFET 并检查电感器纹波电流(保持低于35%以降低磁芯损耗)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您可以将 NC 引脚连接到 GND、以便更好地散热 IC。 FB 上无需齐纳二极管。 此外、根据数据表中的建议、在 ILIM 处添加一个小电容。

    在降低 NL 电流方面、还应考虑降低 Fsw。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    根据改进电路的建议、低至35mA 的功耗、测试大约93%的输出转换效率

    负载为0.7-3a 范围的尖叫、0至0.7A、3至6A 正常、设置的任何参数都不正确?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    请发送一个完整的快速入门计算器、以便我查看设计。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也请包含 MOSFET 和电感器器件型号。 35mA 空载输入电流听起来不错、因此您好像在这里走对了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

     有关  MOSFET 数据表的信息、请 帮助  检查     是否存在设计风险、电感器是由手工制作的,感谢 e2e.ti.com/.../0268.SM4024NSKP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    MOSFET 看起来不错、它是一个很好的低侧 FET。 但是、如果 D < 50%、则可以为高侧 FET 使用较高的 Rdson、较低的 Qg 器件。 这将减少开关和栅极驱动损耗并减小空载输入电流。

    此致、

    Tim