请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 您好!
这是随附的无线充电 IC 和我计划使用的接收器线圈的数据表。
但是、我无法理解 BQ51050数据表第29页上的计算结果、其中要求"LS 是自由空间电感"。
我可以从接收器线圈的规格中找到电感值、但不能找到自由空间电感。 这是我们可以从数据表中的任何其他规格中计算得出的吗?
线圈的额定值为11uH、我不确定如何计算正确的串联和并联谐振电容器。
提前感谢!