This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:串联和并联谐振电容器选型

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185658/bq51050b-series-and-parallel-resonant-capacitor-selection

器件型号:BQ51050B

您好!

这是随附的无线充电 IC 和我计划使用的接收器线圈的数据表。
但是、我无法理解 BQ51050数据表第29页上的计算结果、其中要求"LS 是自由空间电感"。
我可以从接收器线圈的规格中找到电感值、但不能找到自由空间电感。 这是我们可以从数据表中的任何其他规格中计算得出的吗?  
线圈的额定值为11uH、我不确定如何计算正确的串联和并联谐振电容器。
提前感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    11uH 值(LS)是自由空间电感、线圈周围没有任何东西会导致电感(如金属)发生变化。

    Ls 是在发送器上安装线圈的情况下、该值将增加10%到20%。

    LS = 11uH 且 LS'= 12.65uH (+15%)

    CS = 200nF

    CD = 2.11nF