This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593EVM:找不到用于 USBSER 的驱动程序

Guru**** 2523810 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184464/tps6593evm-cannot-find-driver-for-usbser

器件型号:TPS6593EVM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你好

我们有一个无法与之通信的评估板。

问题是 、在 Windows 上未正确安装 usbser 设备驱动程序之前、我们没有有效的 COM 端口。

我在本地计算机上找到驱动程序文件,但它仅包含两个设备地址,列表中不包含以下内容:

VID_0400&PID_2014&MI_04

我的 PC 上安装了 gcruntime v11和 uniflash 8.1.1。 您能否发送驱动程序或下载链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的参与。 请注意、我们在12月22日至1月6日期间提供有限的产品支持。 您的请求已分配、但在此期间将延迟。 请在1月9日前回复。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认驱动程序位于此处?

    C:\users\yourname\guicomposer\runtimes\gcruntime.v11\runtimes\TIC扩音器 HostApp\drivers\aux_com_port_driver\acctrl.inf

    谢谢、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它位于我的本地计算机上、文件内容有两个 USB 地址:

    [源磁盘文件]
    %12%\usbser.sys=1

    [制造商]
    %MFGNAME%=VirComDevice、NT、NTamd64

    [目的地名称]
    DefaultDestDir = 12

    [VirComDevice.NT]

    ;这些条目用于双串行端口复合示例 USB_dev_cserial。

    %description_0%=DriverInstall、USB\VID_0400和 PID_2014和 MI_00
    %description_1%=DriverInstall、USB\VID_0400&PID_2014&MI_02

    [VirComDevice.NTamd64]

    ;这些条目用于双串行端口复合示例 USB_dev_cserial。

    %description_0%=DriverInstall、USB\VID_0400和 PID_2014和 MI_00
    %description_1%=DriverInstall、USB\VID_0400&PID_2014&MI_02

    [DriverInstall.NT]

    (笑声)

    不幸的是,我的评估板在我的设备管理器中显示为 USB\VID_0400&PID_2014&MI_04,并且当我强制使用此文件时,.INF 文件也不被接受为一个良好的驱动程序....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihaly、

    我们有关这方面的专家目前已不在办公室。 请在下周初收到回复。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您运行的是哪个版本的窗口?

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 10企业版- 21H2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是与 Windows 相关的问题。  我需要在 Windows 方面做更多的调查。  您是否曾尝试将 GUI 与 EVM 配合使用?  这是我在我的 Windows 10系统中看到的内容。  GUI 看不到 COM 端口吗?

    此致、

    Chris