This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34923:芯片和外壳之间的热阻

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180915/lm34923-thermal-resistance-between-die-and-case

器件型号:LM34923

大家好、

在数据表中、只有芯片和环境之间的热阻。 芯片和外壳之间的热阻是多少? 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    从 DS 的第7页开始、有一组有关结温的热性能信息、这些信息与一系列不同的功能相关。 如果您向我提供一些有关客户应用(VIN/VOUT/IOUT/环境)的信息、我们可能能够缩小器件将在何种温度下运行。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    实际上、我的客户在测试过程中发现了一些问题。 因此、我希望您能帮助解决以下问题:

     1. T2和 T3是否有最大限制?

    2. 在测试 LM34923的过程中、芯片的平均输出电压比设计电压高约3%、高于预期。 FB 引脚和反馈电阻器之间串联了一个1k 电阻器、如下图所示、测量并计算电阻器两端的电压、以发现 FB 引脚上存在82uA 的偏置电流。 同时、替换了一个普通芯片来测量偏置电流、偏置电流仅为8.3nA。

    此外、有问题芯片的偏置电流也是在演示板上测量的、它的偏置电流也大约为83uA、这明显高于规范提供的典型值1nA。

    只有1个芯片有这样的问题。 您以前遇到过这样的情况吗? 我们应该如何解决这个问题? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    1. DS 中没有针对 T1和 T2列出的限制。 它取决于为 VCC 电容器充电所需的时间。

    2.当 R22短接时、电压与设计电压的距离有多远? 影响它的因素有很多、包括反馈电阻器上1%的容差、具有2.5%裕度的 FB 基准电压、以及1KOhm 电阻器上的压降。

    至于偏置电流、我们仅列出典型值、而不列出最大值。 除了3%的输出电压差之外、输出电压调节还有其他问题吗?  

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的支持。

    您在上面提到过、1KOhm 电阻器上的压降将影响输出电压精度。 但是、如果电流为1nA、R22上的压降非常小、可以忽略它、对吧?

    偏置电流如此大的原因可能是什么?

    既然反馈点的偏置电流如此之大、是否可以判断芯片已损坏? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    我认为、表示器件是否损坏的阈值比反馈电流偏离典型值略高。 最坏的情况下、我会将其归类为"无器件损坏、但性能会有所下降"。

    是否有多个设备出现此类行为、或者您是否仅找到了此类行为?

    如果我没有任何其他信息、也很难说出器件发生了什么。 除了3%的输出电压差和大于正常反馈电流之外、器件中的所有其他功能是否正常工作?

    谢谢、

    Andrew