This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ24610:对于 BQ24610和其他 BQ246xx 器件、旁路电容器在 VREF、VCC 和 REGN 上的正确放置位置是什么?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185719/faq-bq24610-what-is-the-proper-placement-of-bypass-capacitors-on-vref-vcc-and-regn-for-bq24610-and-other-bq246xx-devices

器件型号:BQ24610

请将所有去耦电容器尽可能靠近对应的 IC 引脚放置(遵循每个器件的布局指南和优先级)。 但是、在连接各自的去耦电容之前、请确保未加载 VREF、VCC 和 REGN 引脚。 例如、BQ24610具有多个用于 ISET1、ISET2和 ACSET 的电阻分压器、其中 VREF 用作电压源。 与 VREF 引脚的最接近连接应为 VREF 电容器、然后连接到电阻分压器。 我们不希望 VREF 引脚视为电阻分压器的第一个部分、因为这将在 VREF 引脚调节其电压源之前加载 VREF 引脚。 另一个示例是 REGN 引脚。 REGN 通过自举二极管连接、可为自举电容器充电。 用户需要确保 REGN 引脚看到的第一个连接是 REGN 去耦电容器、然后是自举电路。

请参阅随附的 BQ24650EVM 布局示例。 此处 REGN 电容器 C10 (底层以蓝色突出显示的 REGN 焊盘)位于通过自举二极管 D2对 BTST 电路进行负载之前。 主要目的是将去耦电容器尽可能靠近引脚放置。 如果遵循此要求、则几乎始终确保 在去耦电容器之前未加载引脚。

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码