This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:电源子系统验证

Guru**** 2796315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2216, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185278/tps2116-power-subsystem-validation

器件型号:TPS2116
主题中讨论的其他器件:TPS2216

您好!

我正在设计一个研究平台、并希望确保我使用的器件满足项目要求。

电源多路复用器要求:

  1. 在正常运行(研究航班)期间、电路板将由电池组供电。 在原理图上、它是 VBAT 组。 5.0V LDO 可稳定电池电压。
  2. 在调试和实验室研究期间、该电路板将由 USB 插座供电。 在原理图上、它是 VUSB 组。
  3. 该板应在仅连接 USB 和仅连接电池时均能正常工作。
  4. 当两个电源都存在时、电路板应正常工作。 在这种情况下、USB 应优先。  

我在分压器中选择了这样的电阻器、VBUS 上的电压为5V、PR1引脚上的电压为1.25V。 是否有足够的裕度来避免意外开关? 我希望 TPS2216能够在 VUSB 总线上承受4.5V 的电压。

我认为 TPS2116符合所有要求、但敬请确认。  
我还希望确保 STAT 引脚和连接的 LED 能够按预期工作。  

我的第二个问题是 TPS78433  EN 引脚。 数据表建议将其连接到 MCU 引脚。 但是、MCU 上没有可用的引脚。 是否正确地通过电阻器将其连接到 VIN 并通过触控开关将其拉至 GND 来执行关断? 我希望此功能 作为原型系列提供、并且希望能够快速访问复位 LDO 以执行上电传感器复位。

原理图以 PDF 格式附于后。

谢谢、

Michał μ A

e2e.ti.com/.../Power_5F00_subsystem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    是的、您已正确进行此设置、并且将按照 TPS2116和 LED 设置的说明工作。

    当 ST 变为高电平时、外部 FET 的 Vgs 将为~5V、从而导致 LED 打开。 当 ST 被拉低时、FET 的栅极将关闭 LED。

    此致、

    Kalin Burnside