This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2124:电源管理论坛

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179136/tps2124-power-management-forum

器件型号:TPS2124

您好!  

对于手持式医疗设备、我有兴趣使用 TPS2124将两个不同的输入源融合到一个输出中(它们不会同时出现)。  

我正在寻找一款具有大约5.5V 过压保护的器件、并指示输入源。 因此、该器件看起来可以执行该任务。

我的问题是、我们可以通过器件消耗的最大电流。 在数据表的第6.3节中、我看到 Iin1、Iin2最大值为2A。

但在第6.5节中、我看到最大值3.5A 的参数 ILM 输出电流限制(取决于 Rilm 处的电阻器)。

我可以通过器件的最大电流是多少? 如果是2A、持续多长时间?  

如果电流大于2A、则持续多长时间?

另一个问题是、如果将此器件推荐用于新设计、是否正在生产、以及是否具有5年或更长的生命周期。

谢谢、


莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有几个问题:  

    1 -根据数据表、25°C 时的 Ron 电阻最大为75m Ω、Iout 为200mA。

    对于1.5或2A 的较高电流、您是否具有该 Ron 值?

    2 -第9.4节中出现的反向输入极性保护应用对我们来说非常有趣。  
    您是否建议在器件 GND 和系统 GND 之间使用哪种外部二极管?

    谢谢、


    莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、

    最大持续电流为2A。 只要您遵循布局建议、它就可以在该电流下持续运行。 通常、我们建议0.5in^2电源平面;但是、您可以查看我们的 TPS2124EVM 布局以了解更好的方法。

    电流限制可能超出针对瞬态事件提供保护的最大建议电流-其额定工作电流不应超过2A。  

    该器件的 Ron 规格通过较低的电流完成、以显示不 带自发热的工作条件。 负载电流不会对 Ron 产生影响、而是会导致自发热、然后在整个温度范围内指定自发热。

    我们对外部器件没有具体建议-只需确保所选二极管的额定电压符合预期的反向电压即可。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kalin、  

    您对我的问题是否有反馈? :  

    另一个问题是、如果将此器件推荐用于新设计、是否正在生产、以及是否具有5年或更长的生命周期。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 Leonardo、

    没有任何计划将此器件停产。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    很好。  

    我还有一个问题:

    1 -我们是否有方法完全禁用器件?  
    该器件没有"使能"引脚、因此即使我们在任何输入端有电压、也能够在输出引脚上没有电压。  
    我们是否有办法执行此"禁用"功能?

    2 -另一种方法是、无论我们在 IN2上有什么、都可以强制器件仅使用 IN1输入。  
    我是指通过硬编码选择要使用的输入的硬件方式。
    我们是否有办法做到这一点?

    谢谢、


    莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、

    请参阅以下内容、其中演示了如何手动选择电源:

    在强制输出"关闭"方面、唯一的方法是强制两个电源轨被视为无效。 为此、您可以将 OV 引脚设置为超过阈值电压、以使器件看到两个电源轨都无效、从而使输出进入 HiZ。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、  

    我不清楚 SEL 是否可以作为一种硬性作用。  

    在某些情况下、它似乎可以设置优先级、但不会将器件锁定到特定的输入。  

    我想与大家分享我们的输入源方案。 但是、是否会在私人消息上继续此主题? 您可以给我发送电子邮件吗?
    我只需要分享一些敏感信息。  

    谢谢、

    莱昂纳多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、

    请通过 E2E 向我发送私人消息、我们可以继续。

    如果用力使其永远不会使用次级输入、则不会使用、如果 SEL 电源轨下降(连接到发生故障的外部电源)、则会切换由哪个输入为输出供电。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、  

    我们收到了 TPS2124的 EVB、并正在对其进行测试。  

    到目前为止都很好。  但我对电路板原理图有疑问。  

    SEL 信号的跳线 JP1可用于在 PD 电阻器和 PR1信号之间切换此 SEL。 PR1信号仅与 VIN1信号相关。

    这意味着只有当 VIN1存在时、SEL 才能被驱动为高电平。  

    此限制是否有任何电气原因?

    只需确保 SEL 信号在 VIN1信号也不存在的情况下可驱动为高电平即可。

    谢谢、

    莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、

    不、这只是 EVM 的设置方式。 您可以将外部电压连接到跳线的 SEL 引脚(2)。

    此致、

    Kalin Burnside