This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:低温公司调节器

Guru**** 2814245 points

Other Parts Discussed in Thread: LM337, TPS7A33, LM137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185200/lm337-low-temp-co-regulator

器件型号:LM337
主题中讨论的其他器件:REF5010TPS7A33LM137

大家好、

10多年来,我一直使用 LM337和 LM329DZ 或 BZ 对来拥有一个低温度系数稳压器(每个 LM337数据表中显示的电路)。 我需要大约5-10mA 的输出电流。 因此、我还可以使用 ref5010 IC 等基准。 或者可能是具有低温度系数的负稳压器。

LM329DZ 或 BZ 是一种模拟器件组件、而且价格昂贵。 我正在寻找一种具有-10V 基准的新方法。

 我的 PCB 中存在+15VDC 和-15VDC 电源。 我还使用 REF5010来获得10V 的电流,并使用晶体管进行升压(对于10V,我需要大约50mA)。

我不知道 LM337数据表中为什么使用 LM329、如何实现合适的德州仪器参考。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dogan、  

    感谢您的参与。  

    您的问题与 LM337有关、还是针对 LM329?  

    您能否共享适用于 LM337的数据表? 我们有多个版本、常规 LM337 1.5A 负稳压 器的版本没有任何 LM329基准。  

    如果您需要负电压轨、我建议使用 TPS7A39、这实际上是正负电压轨的双路输出。

    如果仅首选单路输出、 则 TPS7A33 是一个不错的选择。  

    如果您的问题是有关 REF5010等电压基准器件的问题、我可以将其重定向至 VRS 组。  

    最棒的  

    Edgar Acosta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar、

    该数据表中显示了 LM129A、还提到了 LM329。

    在我的应用中、问题是我需要低温度系数电源、因为我为一个负载单元供电。 我的信号调节电路不是差分的。 我使用 LM337 (TO220)和 LM329DZ 或 LM329BZ 已超过10年。 LM329非常昂贵。 我无法理解数据表如何使用 LM129A。 我可以从德克萨斯州获得哪些替代方案。 如果我选择5V 或4V 基准、如何修改电阻器值。

    这是我的当前设计。

    是否有关于 TPS7A33温度漂移的任何信息。 我使用的是1.5A 版本 LM337 TO220、它是用于20mA 电流输出的非常大的组件。 我也可以使用较新的 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dogan、  

    LM129和 LM329是同一"系列"中的器件:  

    就像 LM337和 LM137一样、这就是您在同一数据表中看到这两个器件的原因。  

    因此、LM129的使用方式与 LM329相同、它们都用于针对温度漂移提供更稳定的输出电压。  

    对于 TPS7A33的漂移数据、查看温度范围内的精度规格是一个很好的检查点:  

    这里是线路调节图、其中也显示了温度信息。  

    总体而言、我们建议使用 TPS7A33等较新的 LDO。  

    最棒的  

    Edgar Acosta