This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24100:STAT 引脚状态异常

Guru**** 2797675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183578/bq24100-the-stat-pin-status-is-abnormal

器件型号:BQ24100
主题中讨论的其他器件:BQ24133

尊敬的专家

充电芯片 BQ24133的 STAT 引脚遇到以下问题:

如果在没有电池的情况下仅连接适配器、STAT 电平将发生变化、STAT 引脚 LED 将正常闪烁。
但有时、在没有电池连接的情况下插入适配器时、STAT 电平不会改变、STAT 引脚的 LED 不会亮起。 请帮助我们找到原因。 谢谢你。

该器件的电路设计如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我需要更多信息。 如果连接了电池、充电器是否按预期工作?   当 STAT 不亮起时、REGN 和 OVPSET 的电压是多少?  如果您在 SW 上放置一个示波器探头、是否有方波?

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff

     电池连接后、芯片可以为电池充电并正常工作、但在取出电池时 STAT 不会闪烁。

         当 STAT 不亮起时、REGN 的电压为3.16V-4.9V、   OVPSET 的电压为1.24v-1.32V

            REGN 波形:

          

         

           OVPSET 波形:

          

         当 STAT 亮起时、REGN 的电压为4.8V-4.9V、   OVPSET 的电压为1.24V-1.32V

            REGN 波形:

          

           OVPSET 波形:

          

      4.当我在 SW 上放置一个示波器探头(STAT 不亮)时、没有方波

          SW 波形:

          

          当我将示波器探头放在 SW 上时(STAT 指示灯)

          SW 波形:

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    由 AVCC 供电的 REGN LDO 输出会定期崩溃、这意味着存在故障、很可能是由输入电源引起的。   输入功率是否下降或达到 OVP 转速保持?

    此致、

    Jeff