This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TPS51200

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185294/tps51200-tps51200

器件型号:TPS51200

您好!

对于 TPS51200、Vout 是否始终是 Vin 值的一半、Vout 拉电流和灌电流?

TI 是否提供等效的负稳压器来拉取和灌入-1.3V 电压?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vout 不是 VIN 的一半。 Vout 等于在 REFIN 引脚1上施加的电压。 请参阅方框图。

    是的、VOUT 具有灌电流和拉电流能力。 这是规格。

    我们的产品系列中没有负稳压器。 您可以使用不同的产品线进行检查。

    如果您的问题得到解答、请关闭已解决的主题。

    此致、Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmood、

    感谢您的回复、Vout=VREFIN 让我感到惊讶。

    TPS7H3301和 TPS7H3302是否相同?  TPS7H3301 数据表第14页的图14显示 Vo=0.5*VLDOIN。

    请告知...

    此致、

    Rajan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不支持 TPS7H330x。 两个器件都具有 VREFIN、我的评论如下:

    TPS51200 VREFIN 分压器是外部的

    2:TPS7H330x 分压器为内部

    3-如果 TPS51200外部分压电阻器相等、则两种情况下 VOUT = VDDQ/2

    4-在这两种情况下 VOUT 都不是 VLDOIN/2。

    但愿这有所帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否在 TPS51200外部放置两个10K 电阻器来创建分压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这里是典型配置。 分压器 R1和 R2为10K、VOUT = VDDQ/2。

    此致