This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:数据表不一致:使用"VSS"、"GND""VDD"...

Guru**** 2391125 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184704/lmg5200-datasheet-inconsistencies-use-of-vss-gnd-vdd

器件型号:LMG5200

您好!

TI 的数据表通常措词非常好、并且高度一致。 但是、这个让我感到奇怪。 数据表多次提及 VSS/VDD 相关信息:

  • 表1提到"VCC - VSS"
  • 第10节(电源建议)提到了" VDD 和 VSS 引脚之间的旁路电容器"以及" VDD 和 GND 之间的2个电容器"。
  • 第11.2节(布局示例)提到 了"VSS 电容器"。

在这方面、我找不到有关使用 VSS 的任何说明。 此外 、该器件的引脚分配和建议布局未显示 VSS 引脚:

但是、有 AGND 和 PGND 引脚。 此外、数据表警告这些引脚"不得直接连接"(请参阅第11.1节)。 因此、显然必须仔细考虑与这些引脚的连接。

请说明:

-在哪里测量 VCC - VSS

-在哪里放置第10节中提到的不同旁路电容器? 第10节与第9.2.2.1节"Vcc 旁路电容器"中的建议有何关系。

-建议的布局中的"VSS 电容器"在哪里?

谢谢。
Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,特拉维斯!

    感谢您回来。

    [引用 userid="525842" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184704/lmg5200-datasheet-inconsistencies-use-of-vss-gnd-vdd/4462837 #4462837"]

    VSS 为 PGND、VDD 为 VIN。 我同意数据表应更清楚地说明这一点。

    在哪里测量 VCC - VSS

    VCC 引脚至 PGND 引脚。

    [/报价]

    我认为、数据表中的不一致之处无法通过简单的查找和替换策略来解决(例如、将出现的所有"VSS"替换为"PGND")。

    示例: "VCC - VSS"取自表1、其中涉及欠压锁定逻辑。 数据表中的"AGND =模拟接地。 驱动器器件的接地"、我假设该电压应从 VCC 引脚测量到 AGND 引脚。 "绝对最大额定值"也将 VCC 与 AGND (VIN 与 PGND)相关。

    我认为数据表应显示:

    • 表1:"VCC - VAGND"
    • 第10节(电源建议):" VCC 和 AGND 引脚之间的旁路电容器"和" VCC 和 AGND 之间的2个电容器"。
    • 第11.2节(布局示例)"VCC 电容器"。

    您可以就此发表评论吗?

    这些不一致之处是否会在未来的数据表修订版中得到纠正?

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我正在让设计团队参与进来、以确保所有反馈都是准确的。 下周我会再回来。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我对之前的答复表示歉意;回答不正确。 我们将在下一个数据表修订版中解决这种混淆问题。 此外、我将删除我之前的回复、这样该主题的未来观众就不会感到困惑。

    为了澄清数据表中的内容:

    第10节第3段:

    这是关于5V (Vcc)轨旁路电容器要求。 VDD 指 VCC (+5V)、VSS 指 AGND。 GND 在这里也指 AGND。 引脚旁边应该有一个小的低 ESR 电容器。 5V 电源轨上还应有一个更大的电容器、但其与 LMG5200之间的间距并不重要。

    第11.1节:

    本节主要介绍去耦电容器的放置。 VCC-AGND 和自举电容应尽可能靠近器件、VIN-PGND 电容应根据层数在下方或侧面放置、以最大限度地降低电源环路电感。

    第11.2节:

    "VIN、自举电容器(HS 和 HB)和 VSS 电容器"是指 VIN-PGND 电容器、自举电容器和 VCC-AGND 去耦电容器。

     具体问题:

    [引用 userid="371165" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184704/lmg5200-datasheet-inconsistencies-use-of-vss-gnd-vdd "]测量 VCC - VSS 的位置

    VCC 至 AGND 引脚。

     

    [引用 userid="371165" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184704/lmg5200-datasheet-inconsistencies-use-of-vss-gnd-vdd 中的说法]在哪里放置第10节中提到的不同旁路电容器? 第10节与第9.2.2.1节" Vcc 旁路电容器"中的建议有何关系。[/quot]

    图14显示了 LMG5200周围的必要去耦电容器。 VIN 和 VCC 电源轨上应该有额外的大容量电容器、但它们的放置并不重要。

     

    [引用 userid="371165" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184704/lmg5200-datasheet-inconsistencies-use-of-vss-gnd-vdd "]建议的布局中"VSS 电容器"在哪里?

    这是图14底部所示的 VCC-AGND 电容器。

     

    再次对这种混淆表示歉意、我们将在下一个数据表修订版中纠正这种不一致性。

    谢谢、

    特拉维斯