您好!
TI 的数据表通常措词非常好、并且高度一致。 但是、这个让我感到奇怪。 数据表多次提及 VSS/VDD 相关信息:
- 表1提到"VCC - VSS"
- 第10节(电源建议)提到了" VDD 和 VSS 引脚之间的旁路电容器"以及" VDD 和 GND 之间的2个电容器"。
- 第11.2节(布局示例)提到 了"VSS 电容器"。
在这方面、我找不到有关使用 VSS 的任何说明。 此外 、该器件的引脚分配和建议布局未显示 VSS 引脚:
但是、有 AGND 和 PGND 引脚。 此外、数据表警告这些引脚"不得直接连接"(请参阅第11.1节)。 因此、显然必须仔细考虑与这些引脚的连接。
请说明:
-在哪里测量 VCC - VSS?
-在哪里放置第10节中提到的不同旁路电容器? 第10节与第9.2.2.1节"Vcc 旁路电容器"中的建议有何关系。
-建议的布局中的"VSS 电容器"在哪里?
谢谢。
Dan