This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3133:电源管理论坛

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: REF34, REF35, REF4132, ADS1287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184458/ref3133-power-management-forum

器件型号:REF3133
主题中讨论的其他器件:REF4132REF35ADS1287

您好!

1.您能否在网站上发布以下演示文稿的 PDF 文件:

   https://training.ti.com/node/1150046 (NPU:借助业界最低 IQ 电压基准实现低功耗精密数据转换)
   https://training.ti.com/ti-precision-labs-reference-drive-hands-on?context=1139747-1140267-1128375-1139107-1136044 (9.6实际操作  
   实验:基准驱动)。


2. 是否有一种相对简单的方法来定义 ADC 基准的适用性 针对相对较低采样率的输入驱动(12位 ADC、采样电容20 - 40pF、时钟10MHz)、例如10ksps - 100ksps、在连续(每100us - 10us 采样1个样本)或突发模式(在几 us 内采样几个样本、然后等待10 - 100us、 然后再次采样几个样本)?
有较新的基准系列-如 REF60xx、REF61xx 和 REF62xx -具有良好的 ADC 基准特性 输入驱动器、但其他系列如何呢?
例如、通过查看数据表或 REF20xx、我们可以在图24和图 25针对+/-1mA 瞬态的负载响应-很长(时间标度为500us)、过冲/下冲约为10mV。 仅这一项会使 REF20xx 不适用、还是- Cout=1uF...10uF -来自基准的平均电流足够低、无法忽略此图?

我意识到 ADC 基准处的电压 输入滤波电容器应在1/2 LSB 以内恢复(并在 位转换期间保持在该范围内)、但我不确定如何将这些要求与基准特性(例如采样和时钟频率下的瞬态响应和输出阻抗)相关联。   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的查询。  

    我将与团队成员核实、并与您分享演示、以供参考。  

    您可以在同一页的视频下方找到动手实验:reefernce Drive 的培训材料。  

    通常,REF34和 REF35、REF4132系列适用于高达1MSPS 的12位 ADC

    我们在 数据表中发布了 REF35的动态阻抗 (图7-26,第11页)

    这将有助于通过 ADC 的 REF35on REF 引脚消除压降。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rai、
    感谢您的快速回复。  
    我稍后会查看和评论,现在只会有一个关于“您可以在 同一页的视频下面找到动手实验的培训材料:参考驱动器”的评论。 -此页面的链接(training.ti.com/ti-precision-labs-reference-drive-hands-on (9.6实践实验:参考驱动器)。) 显示同一 培训课程第9.4节中的错误文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将检查并与您分享。

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rai、
    谢谢你。
    您是否具有作为 REF34xx 和 REF4132xx 频率图函数的阻抗以及各种输出电容值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我现在还没有数据。 我们正在进行此工作、并将很快更新数据表。  

    您可以比较瞬态性能、数据表显示了 ADS1287的结果、结果很好。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。
    请使用缺失/错误的 pdf 文件更新我之前提到的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    我要这个。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    以下是 培训文件

     e2e.ti.com/.../4505L-_2D00_-Reference-drive-Hands_2D00_on.pdf

    e2e.ti.com/.../NPU_2D00_-Enable-low-power-precision-data-conversion-with-industry_1920_s-lowest_2D00_IQ-voltage-reference.pdf

    此致

    Trailokya