This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:UCC256404调节问题

Guru**** 2559490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185267/lm25116-ucc256404-regulation-issue

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件: UCC256404

尊敬的 TI 团队:

我设计了采用 LM25116 IC 的同步降压转换器。 输入电压范围为13VDC 至21VDC、输出电压为12VDC、功率为240W。

我没有得到12VDC 的输出电压。 而反馈电阻分压器设置为12VDC 输出电压。 它仅获得8VDC。 我不知道为什么输出电压12VDC 不能达到。

请查找原理图并提供您的建议和反馈。

此致、

Raj Kumar Chaurasiya

email-id- rajkumar.chaurasiya@emerson.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略 UCC256404。 我使用过 LM25116。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raj

    我将关闭此主题并回复您创建的另一个主题"LM25116:输出电压未获取和调节问题"

    谢谢

    -Eric Lee