This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62801:输出电压问题

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62801, TPS62806, TPS62802, TPS62800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713060/tps62801-output-voltage-issue

器件型号:TPS62801
主题中讨论的其他器件: TPS62806TPS62802TPS62800

你(们)好  

我使用了 TPS62801、并将 Rvsel 设置为23.7k Ω、输出电压应为1.0V。 但我的板的实际输出仅为0.55V。  

在我将 Rvsel 设置为0 Ω 并短接至 GND 后、输出电压为0.7xV。  

似乎行为是 TPS62806。 如果可能、我的电路上会丢失任何东西?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、

    感谢您发送 IC 照片。 您是否从 TI 商店(通过样片或订单)获取了这些信息?

    以下是有关标记的常见问题解答: e2e.ti.com/.../707952 您的看起来像是 TPS62801。 但我会通过看显微镜下的小点来再次确认。

    您能否分享您的实际 PCB 布局? 从上面可以看出、输出电容不在应该的位置(靠近 IC、其 GND 靠近 IC)。 我看不到 GND 布线如何连接到 VSEL 电阻器等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您查看此内容。

    我从 TI 网站订购 TPS62802。 但请从 Mouser 网站订购 TPS62801。

    布局如上图所示、我没有使用大迹线将 Vout 电容器与 Vin 电容器连接。 我将在下一个构建中进行修改。 而我的应用仅具有低于300mA 的电流消耗。 在我的测试过程中、TPS62801没有任何负载电流。

    奇怪的是、我将 TPS62802交换到 TPS62801位置、TPS62802仍然工作。 但无论 TPS62801处于 U4或 U5位置、其输出电压都是0.5xV。 您知道如何解决此问题吗?  

    我正在从 DigiKey 订购新材料。 我希望 DigiKey 的 TPS62801能够提供帮助。

    谢谢

    Jeremy

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以订购新器件。 您也可以直接从 TI.com 获取样片。

    您发送的布局快照具有与照片不同的引用标识符。 这可能是不同的 PCB 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Chris:

    是的、这是另一个板、但我 将它们放在同一个面板上并将它们组装在一起。 总共在一个面板上有 TPS62801*2个和 TPS62801*2个。 所有过孔都连接到具有大 GND 平面的第二层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 是的、让我们看看新 IC 的行为如何。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我测试了 DigiKey 和 TI 网站上的新 IC、这两个 IC 都具有正确的输出和1.0V 电压输出。
    Mouser 材料如何实现这一点? 标记为+L、DigiKey 标记为+J、TI 网站标记为+J 我需要向我的客户解释原因。 您对此有更好的解释吗?

    最好
    Jeremy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认 Jeremy。 让我在我的结尾再进一步探究一下

    出于完整性考虑、您能否发布从 Mouser 收到的封装/标签照片和新 IC (工作正常)的照片?

    如此处所述 、e2e.ti.com/.../707952、L 或 J 是生产日期代码。 我们需要查找+、J、X 或-来确定 IC 器件型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我从 Mouser 购买的数据代码+L 的故障 IC 输出不正确。

    正确的输出 IC、我从 DigiKey 和 TI 网站购买了该 IC、生产日期代码为+J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享图片。 我知道生产日期代码提供了不同的行为。

    您能否发布(或通过对话向我发送)您从 Mouser 收到的器件卷带上的标签照片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我从 Mouser 购买了25+27件。 我组装了50件、SMT 丢失了最后2件、因此他们没有为我保管行李。

    e2e.ti.com/.../MOUSER_5F00_Receipt_5F00_48673789.pdf

    e2e.ti.com/.../MOUSER_5F00_Receipt_5F00_48804366.pdf

    谢谢

    Jeremy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、

    感谢您的讲解。

    接下来、让 Mouser 知道您希望更换他们向您发货的52个器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、

    您的设计进展顺利吗?

    正如我们所知、TPS6280x 系列中现在有6个器件:TPS62800/1/2用于1A、尺寸最小;TPS62806/7/8用于600mA、效率最高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    是的、一切都很好。 感谢您的建议。

    最好
    Jeremy