This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:SIMetrix

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712066/tps55340-simetrix

器件型号:TPS55340

我目前正在尝试使用 SIMetrix 中的 TPS55340模拟背光系统、但 PSpice 模型在 SIMetrix 中不起作用。 我怀疑是这样、因为.lib 文件是加密的。 我想知道 TI 是否提供了未加密模型、以便它可以直接导入 SIMetrix 库。 如果没有、有人能帮助我通过其他方式模拟 SIMetrix 中的 TPS55340吗?

SIMetrix 错误信息如下所示

电路中存在误差。 模拟已中止
TPS55340_TRANS.lib (49):...
***错误***缺少节点。 此器件有2个端子

TPS55340_TRANS.lib (51):...
***错误***未指定型号名称



TPS55340_TRANS.lib (251):...
***错误***缺少节点。 此器件有2个端子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Chi、

    我可以离线将未加密的 SPICE 模型发送给您。  请接受我的友谊请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我已准备好接受您的友谊请求。
    我应该向您提供我的电子邮件地址吗?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我向你转了转。 希望您可以使用自己的个人电子邮件地址而不是个人电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已准备好下载未加密模型。
    但该模型仍然具有如下所示的错误。 该型号是否可以在 SIMetrix 7.2中运行?

    电路中存在误差。 模拟已中止
    TPS55340_TRANS.lib (197):.ic V (SS)={{SS}*1.8}
    ***错误***在.ic 控制中没有为'C6_P'指定值

    TPS55340_TRANS.lib (572):.ic V (Qint){VSS}
    ***错误***在.ic 控制中没有为'U1.X_U6_U603.Qint'指定值


    ***警告***型号'TPS55340_TRANS.R_U8_R3':未知参数'DEV'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    ,、它应该支持任何可以使用 SPICE 模型的仿真费用。  我没有 SIMetrix,所以不知道发生了什么。

    您的应用中的 Vin、Iin、IO 是什么? 我可以帮您设计电路、您也可以使用 TI webench 工具来仿真电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们修改 SPICE 模式.ic、然后它就可以工作了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新、祝您好运!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题的快速更新。 无需在最新版本的 SIMetrix (8.20)中更改 IC 语句。 如果您拥有最新版本、则此问题已由工具开发人员解决。