主题中讨论的其他器件: GPCCHEM、 GPCRA0、 BQ34Z100、 BQSTUDIO
早上好、
我使用 BQ34Z100-G1来监控1S5P 锂离子电池组。
有时、SOC 值会降至零、而所有其他工作参数保持在正确的值(例如、电压 处于 与 SOC=0不兼容的值)。 发生这种情况时、有时几个小时后、情况会自动恢复为正确的值、但在其他情况下、SOC 保持为0、恢复情况的唯一方法是断开 并重新连接电池(BQ34Z100-G1的复位也不起作用)。
我在"BQ34z100-G1"之后读出了这些内容。 SoC 错误" 该问题可能与"电池端接电压"配置参数有关。 我试图调查这样一个参数,这可能是原因:增加这样一个值,问题更加频繁,而降低这样一个值,问题似乎消失了。 此 SOC=0 问题是否有任何其他原因?
此外、当发生 SOC=0时、如何强制复位 SOC 估算算法并让 SOC 恢复到正确的值?
提前感谢您的支持
此致
Matteo