This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:未加电

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711879/tps61196-does-not-power-up

器件型号:TPS61196

你(们)好

我们在启动时遇到问题。 请参阅以下波形。

当我们在客户电路板上启动器件、但输出电压不正确上升时。 我们重复启动、然后它最终正常运行。

当它未启动时、FAULT 信号变为高电平。(请参阅下面的内容)

你以前见过这种现象吗? 您能否向我们提供任何可能的原因?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamamoto、
    正常运行时的 Vout 电压是多少。 请确保在正常运行下、电阻器从 Vout 偏离的 Vovp 电压约为2.1~2.5V。 低于2V 将影响启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss、

    感谢您的支持。

    输出电压大约为65V。 OVP 分压器为3.9k (底部)和91k (顶部)。 即使 OVP 点增加、也会发生这种现象。
    其他设置如下所示;
    ILEed = 60mA、VIFBV = 0.308V、VLED_SHORT = 5.86V

    设置是否存在任何问题?
    如上所述、为什么低于2V 的 Vovp 会影响启动?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss、

    Vovp 不是2V。 它大约为2.6V。(请参阅上面的文章)

    我获得了有关此问题的新信息。 如果 Cout 减小、则不会发生这种现象。
    我怀疑浪涌电流、但 ISNS 电压未超过电流阈值。

    接下来应该检查什么?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!
    您能否尝试更改 OVP 偏置电阻器的电阻器额定值? 使用10千欧作为底部并计算相关的顶部电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caryss-San、您好!

    感谢您提供信息。
    我已经向我们的客户提出了这个想法、他们也尝试了。 然而,这一问题没有得到解决。

    如果您有其他想法、请告诉我。 他们可以尝试一下。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!
    从屏幕截图中可以看出、器件在未使用检测后按 IFBx OVP。 客户设计中的 FBV 电压设置是什么? 在所有通道中、从 IFBx 连接到 GND 的电阻器是什么? 是否使用了所有通道?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caryss-San、您好!

    感谢您的支持。

    >从屏幕截图中、似乎器件在未使用检测后按 IFBx OVP。

    您讨论的是哪个波形? 我们可以通过电子邮件交谈吗?
    我还有原理图和布局。 我只能通过电子邮件共享这些信息。
    如果可以、您可以给我电子邮件地址吗?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caryss-San、您好!

    这是您的问题的答案。

    >客户设计中的 FBV 电压设置是什么?

    IFBV 为0.336V。 (RISET=47k Ω、RFBV=82k Ω)

    >所有通道中从 IFBx 连接到 GND 的电阻器是什么?
    >是否使用了所有通道?

    是的。 然而、IFB6是一个未使用的通道、此引脚与 GND 连接22k Ω。
    另一个 IFBx (1~5)~ GND 电阻器为10Mohm。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caryss-San、您好!

    我还有一个问题。
    正如您在上面的波形中看到的、IFB 波形看起来开路检测运行了两次。 此行为是否正确?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    开路检测不会运行两次、第一个应该是未使用的引脚检测、第二个看起来像 IFB OVP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caryss-San、您好!

    谢谢你。

    IFB OVP 为38V 阈值。 我们已在 IFB1电压如上所示关断时检查过它。 但它看起来不超过38V。
    请告诉我是否有任何需要确认的引脚电压。

    如果未使用 IFB、我们只需将电阻器从未使用的 IFB 引脚连接到 GND。 这是正确的吗? (在客户电路板上、未使用的 IFB6通过22k 电阻器连接到 GND)

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户如前所述确认了 IFBx 引脚电压、但未达到 IFB OVP 阈值(38V)。

    (由于未使用 IFB6、因此通过22k 电阻器接地。)

    你怎么看?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Koji-San。
    什么是 LED 交叉短路保护电压。 这由引脚 ISET 和引脚 FBP 上的电阻器确定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否还可以在启动序列中测试 COMP 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caryss-San、您好!

    我很抱歉我的答复有延误。

    我得到了包含 COMP 引脚波形的波形。

    (20ms/div)

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能否回答上述问题?

    此致
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    也是如此。 当 Cout 从210uF 降至110uF 时、该现象消失。
    然而,它们需要有理由说明出现这种现象的原因,也需要永久解决办法。
    因为大规模生产计划即将到来。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caryss-San、您好!

    我需要您关于 以下波形的建议。

    (左侧:正常波形、 右侧:NG 波形)

    Q1:我不明白为什么在启动失败时 REF 电压保持为1.25V。 您能就此向我提供任何建议吗?

         当 REF 电压不上升至2V 时、是否有可能启动失败?

    Q2:客户不使用 IFB6通道。 它们通过22k Ω 电阻器将 IFB6引脚接地。 当通道不使用时、我们是否应该使引脚保持开路?

    有一些现象,我们不理解为什么。

    此致、

    本志本