This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:输出电流极低、压降问题

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25630-1EVM-291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710970/ucc25630-1evm-291-very-low-output-current-voltage-drop-problem

器件型号:UCC25630-1EVM-291

大家好、

我的客户尝试 了 UCC25630-1EVM-291、但负载为4mA 时输出电压下降。

我想他改变了 LLC IC。 是否有任何检查点?

e2e.ti.com/.../vout-drop.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    您能否在负载为4mA 时显示 FB 信号? 您看到较大的输出电压下降的频率如何?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Output-drop-.pdfBen-san、

    将 UCC 25630-1 EVM - 291的 IC 替换为 UCC 256302、

      通过电阻器将引脚1引脚 HV 引脚连接到 UCC 28056 EVM - 296的 J9输出

      将引脚12 RVCC 连接到 UCC 28056 EVM - 296的 J8端子

    请参阅附件 pdf。

    请采取对策。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    您能否在组装有2MΩ Ω 的 R14上再次进行测试?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    R14 2 Mohms ->无变化。

    此 EVM 是否检查所有单元的零负载波形?

    光耦合器。 CTR 受限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    请尝试使用以下更改进行测试:
    取消装配 R14
    将 C10降低至6.8nF

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Output-drop-at-light-load.pdfBen-san、

    微小变化。

    随附 pdf。

    在直流电源输入稳定的独立测试中、可能会影响输出电压、

    当与 PFC 结合使用时、情况似乎变得更糟。

    我觉得有一些与 PFC 输出纹波电压相关的东西、

    那是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    BLK 引脚上的电压被缓冲至 LL/SS 引脚、此引脚被用来设定突发阈值。 如果 BLK 引脚电压上存在大量纹波、则突发模式阈值可能会移动。

    您能否检查 VCC 电压并确保其在突发关闭期间未下降至10.5V? 您还可以在 R22 = 68kΩ Ω 且 C10 = 3.9nF 的条件下再次进行测试吗?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    R22位于并联稳压器周围。  为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    这将进一步分离极点和零点。 这是为了从反馈中获得更大的相位裕度、从而获得更大的阻尼响应。 现在、反馈信号将轨到轨。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    组件更改后是否仍然存在此问题?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    此问题未解决。

    因此、我必须使该滑板保持开启状态。

    因为客户忙于处理主要问题。 也就是说、

     UCC25630-1EVM-291:10Hz 负载瞬态响应评估

    请查看我的下一个问题、了解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    我认为此问题与您的其他帖子有关:e2e.ti.com/.../712744

    现在、我将继续并关闭此主题。 如果在此评估中有任何其他问题、请创建新主题、我将为您提供支持。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    此问题与 PFC 无关。

    此问题仅是 LLC EVM 问题。

    我认为 EVM 有一些问题。

    因此、如果您可以提出一些部件更改。

    客户会尝试一下。

    但是、现在它们在 LLC 突发模式下的交流输入波形方面存在另一个问题。

    我 将在几天内发布它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    您所说的所有建议都是由客户完成的、但仍然存在此问题。

    您还有其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    光耦合器可能会饱和并导致控制器响应延迟。 尝试在 R20和 R23之间连接齐纳二极管。

    此致、
    本·洛夫