我们生产了75种原型电路、其中包含 LT 62082:固定3.3V 电压、并进行稳压、在15个样本上、我们看到以下行为:
运行条件:
-电路由输出电压= 5.8V、电流顺从 性= 100mA 的实验室电源供电
-在正常运行中,电路消耗大约20mA 的电流。
观察到的故障电路行为:
-实验室电源符合电流要求、然后将输出电压降低至约3.4V
-存在输出端的3.3V 电压。 使用示波器观察到的端子7显示了接地短路脉冲。
-看起来电路处于100%占空比、低压降运行模式。 提高实验室电源合规性电流会导致相同的行为。 端子7上的脉冲频率增加。
问题:
导致此行为的原因是什么? 该电路在75 个样本中的50个样本表现良好。 对焊接的目视检查没有发现直接的问题、但是、目视检查对于该器件来说并不简单。