This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:LM36011是否具有升压功能?

Guru**** 2893240 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36011, LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693087/lm36011-does-lm36011-have-boost-function

器件型号:LM36011
主题中讨论的其他器件: LM36010

尊敬的先生  

如果 Vin=3V LED Vf=4V 、LM36011是否可以提高电压?   (在我看来,答案是否定的。)

如果 答案是"否"、则数据表6.5电气特性中的 setp-up 意味着什么?

谢谢你。

此致、

Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已分配此主题、有人将很快回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    LM36011没有升压功能。
    但是、LM36010具有升压功能。

    请分享有关第二个问题的更多详细信息:"数据表6.5电气特性中的设置意味着什么"

    最棒的
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harini

    您能告诉我 LM36011如何处理升压功能吗?

    谢谢你。

    此致、

    Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、
    如果您想使用升压功能、请使用 LM36010。