主题中讨论的其他器件:TPS23754、
我们使用 的是 TPS23754 PD 控制器。 一旦开关提供电源、我们就需要使用 tps2391热插拔控制器转发 PoE 轨电压。
这适用于 PoEplus Fine。 但对于标准 PoE、我们可以快速打开/关闭 tps2391和 MOSFET T2过热。 有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rakesh、
感谢您的回复。 主要区别在于电压:标准 PoE 将提供45-46 VDC 电压、而 PoEplus 将在55-56 VDC 电压下工作。
是的、我将提供波形。 我需要使用隔离变压器、因为我无法使用具有接地连接的示波器测量 PoE 电压。 因此、我将测量引脚4 (IRAMP)、引脚6 (ISENSE)和引脚7 (GATE)、并最终测量引脚8 (RTN)、对吧?
BR、
Michael
您好、Rakesh、
感谢您对此进行深入研究。 负载电容为1uF。 出于成本原因、我希望将该电容器保持在较小的水平、因为这是100V 类型。
请使用以下不同值查找测量值:
1 =黄色= Iramp
2 =蓝色= Vout
3 =粉红色= Isense
4 =绿色=门
1、Rsense = 50m Ω、Ciramp = 22nF:它使情况更糟。 现在、PoEplus 和标准 PoE 都不起作用。 我没有进一步增加 Ciramp。
2. Rsense = 25m Ω(我没有22m Ω)、Ciramp = 22nF:更糟糕的是:PoEplus 在第二次尝试中工作、但标准 PoE 不工作。
此致、
Michael
您好、Michael、
我已按如下方式配置 EVM、并在44V、55V 两种不同电压下进行了测试。
Faulttimer 上的电容= 0.082uF
IRAMP 上的电容= 0.01uF
Rsense = 20m Ω
COUT = 100uF
CH1栅极电压
CH2 MOSFET 漏极电压
CH3 IRAMP 电压
通道4输入电流
VIN = 44V 且无负载
VIN = 44V 和1A 负载
VIN = 55V 且无负载
VIN = 55V 和1A 负载
即使输出电容为100uF、我也能为 EVM 上的系统加电。 有什么问题吗、我没有、请告诉我。 此外、您能否共享您的布局以供审阅。
此致、
Rakesh