This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:GPCRB 工具有问题

Guru**** 2607825 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694628/bq40z50-r2-problem-with-gpcrb-tool

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:GPCRBGPCCHEM

您好!

我的 GPCRB 工具有问题、

根据测试程序、我在室温和低温条件下进行了记录。

消息是:
错误:观察到负低温电阻、R=-9.48785715563001 通常是由错误的化学 ID 选择引起的

Chem ID 为0224、
我上传的软件包:

e2e.ti.com/.../4721.GPCPackaged.zip

低温下的曲线图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwaszkiewicz、您好!

    您是否使用了正确的化学 ID? 由于您的化学 ID 与电池不匹配、因此您的负载电压在低温下大于 OCV。 因此、GPCRB 无法计算电阻值。

    您是否从 TI 或 GPCChem 获得了匹配的化学 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    是的、chemID 正确、我收到了来自 TI 支持部门的带有预编程化学成分的 srec 文件、我一直使用该文件。

    电压差有多大?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们无法判断电压是多少、因为该工具在某些点上计算出大于 OCV 的负载电压。 您是否需要 RB tweak 的 GPCRB 数据?
    您是否会按以下方式重新测试它。 GPCRB 数据只需要放松-放电-放松数据。

    在25°C 时充满电
    等待2小时、直到电压稳定(< 4uV/秒)
    如果您需要温度 K 或温度 A 等热模型值、请在测试条件下放电
    等待超过5小时、单位电压稳定

    在25°C 时充满电
    将温度更改为低
    等待2小时、直到电压稳定(< 4uV/秒)
    放电。
    等待超过5小时、单位电压稳定
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀、

    我有数据到 GPCRB、它位于上面的4721.GPCPackaged.zip 上。

    正如您所写的那样、我执行了该过程、我使用了热处理室和充电/放电率、如目标器件中所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的日志文件(lowtemp.csv)、您为电池充电的温度较低。 请告诉我。

    15028.89 13182. 4.7. 0
    15034.89 13526 4.7. 426
    15040.89 14110 4.7. 1364
    21491.26 16781. 6.1. 61.
    21497.26. 16791 6.1. 59.
    21503.26 16756 6.1. 0

    如果在室温下为电池充电后 GPCRB 仍然出现故障、我建议您在恒定负载条件下在低温和室温下进行测试。

    计算表明您的化学 ID 可能不匹配、但您确认您的化学 ID 正确。 很难说在动态负载条件下检测到负电阻的位置。 因此、我需要在恒定负载条件下的负载曲线将其与 OCV 曲线进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、贾斯珀、感谢您的回复


    是的、我在低温下充电、因为我的系统具有高热容量、冷却需要很多小时。

    我可以使用恒定电流负载、但 GPCRB 指令表示器件负载分布将提供最佳结果。

    是否有任何方法可以检查 srec 中的化学成分是否正确? 检查它是否具有正确的 ID 编号?

    通常、SOC 运行正常、但在某些情况下(低温、高电流)运行方式可能更好、这就是我执行优化的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaroslaw、
    在低温放电之前在室温下充电非常重要、这样您就可以从室温和低温数据集的同一 DOD 开始。 您是否能够进行进一步优化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmax

    我现在没有测试台,所以我不能重复这一过程。
    SoC 精度很好、因此我将保持实际设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很好听、Jaroslaw。 感谢您的更新!