This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2755:使用调光波形将亮度设置为0

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713497/lm2755-setting-brightness-to-0-with-dimming-waveform

器件型号:LM2755

我对 LM2755驱动器的调光波形有疑问。

我将 D1高电平设置为最大值(0x1f)、我想知道是否可以使用调光波形(通过将低电平设置为0)关闭 LED。

尝试执行此操作时、我会看到以下行为(我也包括了一个寄存器转储)。

使用默认时间戳时、LED 仍会变暗。 以下是视频(注意闪烁):
drive.google.com/open

以下是相关寄存器的寄存器转储(如果您需要其他信息、请告诉我):
使用最小时间戳:
未指定总线编号,默认为总线0
0x10 ->值:"89"
0x20 ->值:"88"
0xa9 ->值:"FF"
0xa8 ->值:"E0"
0xa1 ->值:"00"
0xA5 ->值:"00"
0xa3 ->值:"00"
0xa4 ->值:"00"
0xa2 ->值:"FF"

当我将时间步长提升到最大值时、我注意到 LED 大部分时间都不亮、但会定期闪烁。
drive.google.com/open

以下是本例的寄存器转储:
0x10 ->值:"89"
0x20 ->值:"cf"
0xa9 ->值:"FF"
0xa8 ->值:"E0"
0xa1 ->值:"00"
0xA5 ->值:"00"
0xa3 ->值:"00"
0xa4 ->值:"00"
0xa2 ->值:"FF"

在这两种情况下、我都尝试通过调光波形(高电平为0x1f、低电平为0x00)来改变亮度。 我想`Δ T `高电平`= 0、Δ T `低电平`= 0xff 且 Δ T 时间上升`很小、那么我们不应该看到任何光。

请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是想跟进一下这个问题。

    启用调光波形时是否可能具有0亮度?

    谢谢、

    JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    我无法打开您的视频。 只需阅读您的问题、我想您会问是否可以将低电平设置为0mA。 对吗?

    恐怕不是 有关电流计算、请参阅数据表第12页。 即使 I2C 命令为0、输出电流也不是0mA。

    谢谢、

    BRS、

    罗斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rosely、

    客户的其他反馈:

    我们已决定将我们应用的 LED 电流设置为30mA、这需要8.45k 的 R_set 电阻器(根据数据表计算)。 遗憾的是、我们无法及时为构建提供01005 (0402M)大小的电阻器

    我们是否可以改用5k 电阻器、并依靠 LM2755内的某种内部电流限制来防止电流超出30mA 规格? 通过选择一个将 LED 电流设置为大于器件规格的电阻器、是否有任何运行影响?

    谢谢、
    Chuchen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chunchen、

    当然、您可以选择5K 电阻器。 您唯一需要知道的是最大电流大于30mA。 如果在电流大于30mA 的情况下无法使用 LED。 请勿发送任何高占空比命令、 最好添加 一些保护。

    谢谢、

    BRS、

    罗斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rosley、

    只需确认一下、您是否说在启用调光波形的情况下、在任何情况下都不可能产生0mA 电流?

    我看到数据表第12页上的 IDX 低/高等式。  对于这些情况、IDX 满量程电流是最大电流(例如、如果 R0设置为30mA)、对吧?

    谢谢、

    JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、在不使用调光波形时、是否有方法计算32个亮度级别中每个级别的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robertson、
    有关32级电流计算、请参阅数据表第12页。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rosley、

    是否可以将电荷泵电容器从0.47uF 切换到1uF?  客户在获得首选封装尺寸的0.47uF 时遇到采购问题。

    谢谢、

    Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuchen、
    从理论上讲、它可以工作、但请在生产前进行完整的预测试。 我无法在这里作出承诺。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利