This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5112:同步降压转换器

Guru**** 2586565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686777/lm5112-synchronous-buck-converter

器件型号:LM5112

您好!

我有以下疑问:

是否可以将 LM5112用作使用微控制器的同步降压转换器的栅极驱动器?
如果可能、我应该如何在电源、微控制器和 LM5112之间建立连接?

此致、  

Charles Haab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您对 lm5112的问题。

    此器件可用于同步降压、您是否有任何主要的系统问题? 您可以按照数据表有关布局的第10节进行操作、在连接所有设备时、可以将 uC 直接连接到 LM5112的输入端、并将输出直接连接到栅极。 小栅极电阻可用于限制开关节点振铃和栅极驱动器功率耗散。

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    谢谢!

    不过、我的疑问更具体地说、LM5112用于为同步降压的高侧 MOSFET 供电。

    此致、
    Charles Haab
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    数据表和上一个帖子中的所有内容都与在同步降压的高侧驱动 LM5112一致。

    以下应用手册可清除使用低侧驱动器驱动高侧的任何问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    该原理图正确、因为我的降压转换器不是隔离式的?
    电压 VCC_LM5112由连接至转换器与微控制器相同基准的辅助电路供电。

    此致、

    Charles Haab


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您的更新。
    由于开关节点会改变电压、因此需要将高侧 LM5112 SW 基准与 uC 基准隔离。 高侧输出的自举电路会实现隔离、但需要对输入进行信号隔离或电平转换器。 由于输入接地以 SW 为基准、因此来自 uC 的返回电流会在未隔离的情况下看到 SW 电压和一些电流。 因此、我们需要电平转换器或 ISO77xx 等信号隔离、以将 uC 信号接地与 SW 节点电源接地隔离。 这可以在上面的应用手册中的图3中看到。

    这有道理吗?
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的帮助!

    我再次研究了您通过的应用手册、并附上了原理图。

    在此原理图中、我具有:

    1个以微控制器为基准的隔离式3.3V 电压源

    1个以 SW 节点为基准的隔离式5V 电压源

    1个非绝缘5V 电压源、以降压转换器的 GND 为基准

    1个非绝缘10V 电压源、以降压转换器的 GND 为基准

    我将其作为应用手册的参考图3。

    谢谢。

    Charles Haab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这些是背对背漏极 N-FET 吗?

    由于栅极是相同的、但源极无法同时使用一个栅极驱动器来打开两个 FET。

    更常见的方法是背靠背源、其中栅极和源极是相同的、因此它们会同时打开和关闭。 如果这些 FET 实际上是背对背源 N-FET、则您具有正确的连接。

    我很好奇、为什么您需要背靠背 FET (反向电流保护?) 同步降压? 您的应用是什么?


    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jeff:

    谢谢、

    我的应用是 PV 系统的充电控制器。 在该项目中、输入和输出中具有低电压和高电流、我需要反向电流保护(2个 MOSFET)。

    我使用的 MOSFET 是 N 沟道 IPT015N10N5。

    我错过了原理图中的连接、下面是正确的形式、然后两个信号源相互连接。

    在这种情况下、驱动程序是正确的?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的告知。 高侧基准连接的一切看起来都很重要。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我将尽快测试电路并更新 POST 以确认或不确认栅极驱动器解决方案。

    谢谢、

    Charles Haab
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    此电路连接确认是否有更新?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、您好吗?

    我还在等印刷电路板在巴西圣玛丽亚联邦大学的实验室进行研磨。

    感谢 Jeff!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的告知、感谢您的提问!

    我在达拉斯、但巴西听起来也不错、谷歌上的天气看起来很棒。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    希望一切都好、您有没有更新吗?
    我认为一切都是解决的。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我仍在等待实验... :(

    谢谢!!

    此致、

    Charles Haab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff!

    我测试了电路、但它不起作用。 我做了一些小的改动、结果很成功。
    注意:我仍然在无负载且输入端电压仅为10V 的情况下测试了转换器。

    我将尽快更新原理图电路并将一些示波器波形发送到一起。

    感谢你的帮助!


    Charles Haab
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,查尔斯!

    感谢您的更新、听起来不错、

    我很高兴看到您所做的更改!

    谢谢、