This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:LM25066APSQE/NOPB

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709541/lm25066a-lm25066apsqe-nopb

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件:LM25066

需要用于 LM25066APSQE/NOPB 的 IBIS 模型来执行信号完整性分析。 您能否提供相同的 IBIS 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anitha、

    我已通知相应的团队进行检查。 他们很快就会回来。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anitha、

    那么、您需要检查 PMBus 上的信号完整性吗?

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是... 我需要在 PMBus 上执行信号完整性。 能否为 LM25066提供 IBIS 模型?

    此致

    Anitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anitha、

    我们正在检查哪种最佳方式能够满足您的需求。 请在本周进行更新。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anitha、

    只是快速更新。 我们仍在等待对该器件进行建模所需的信息。 目前没有设定的信息可用日期。 发生这种情况时、我们将进行更新。

    此致、
    JC