This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:设计注意事项

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709976/bq24618-design-considerations

器件型号:BQ24618

您好!

我正在使用 BQ24618设计4S 电池充电器。 我的问题是:

是否可以在不测量输入电流的情况下使用 BQ24618 (ACN、ACP 和 ACDRV 断开连接)?  

有可能不使用系统 MOSFET (BATDRV 断开连接)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    请查看此相关主题:

    总之、在下面的原理图中:

    •   如果不 需要软启动、MOSFET 短路保护和电池短路、输入 OVP 和输入电流限制功能、则可以移除 Q1和 Q2 (ACFET)并将 ACDRV 保持悬空。
    • 如果不需要输入电流限制、则可以将 ACN 和 ACP 直接连接到 VBUS。
    • 如果您没有在系统 节点上连接系统(例如、如果系统连接到电池端子)、则可以移除 Q3 (BATFET)并将 BATDRV 保持悬空。

    此致、

    张安杰洛

    应用工程师|电池充电产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是我要寻找的东西。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们没有 BATFET、当我们断开电池时、充电 LED 不会改变。 对此有何权变措施? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    您能否给我发送原理图的图片? 如果您希望通过私人电子邮件发送、我的电子邮件是 a-zhang2@ti.com。
    此外、请告诉我您在原理图中提到的 LED。

    此致、
    张安杰洛
    应用工程师|电池充电产品
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    感谢您向我发送您的原理图。 我有几个问题:

    1) 1)您的适配器的输入电压和电流额定值是多少?
    2) 2)为什么 Vcc 短接至 Vref? VREF 已由 IC 稳压至3.3V、VREF 引脚的绝对最大额定电压为3.6V (在这一点以上可能会对器件造成永久损坏)。 此外、Vref 应位于 ISET1、ISET2和 TS 的分压器顶部、而不是 Vcc。
    3) 3)您是使用真实电池还是使用数字源表测试您的电路? 如果您使用的是真实的电池、它的规格是什么? 您的电路将电池充电电压设置为25.2V。您似乎已经将其更改为6s 设计而不是4s、但我只是想与您一起检查、因为对于4s 设计、25.2V 的电压会很高。

    此致、
    张安杰洛
    应用工程师|电池充电产品
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 28V、2A

    2) 2) VCC 未短接至 VREF。 在远程通信中、VCC 为 VREF、VIN 未连接到 VCC。 确切地说、这适用于6s 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    为了确保我理解正确、这是否意味着您有2个不同的 Vcc? IC 上的 Vcc 引脚(引脚24)直接连接到适配器的28V 输入、但原理图中其他地方的 Vcc 标签实际上是 Vref = 3.3V? 此外、驱动 LED 的输入电压实际上是来自适配器的28V 电压? 没关系。

    您要使用哪种电池规格进行测试?

    您提到、即使在您取出电池后、VFB 也不会下降、这很奇怪。 您能否在移除电池时附加 VFB、Iin (来自适配器)、电感器电流和开关节点电压的示波器截图?

    µF、µF 在电池的正极端子与 GND 之间添加一个0.1 μ F 滤波电容器、并在 ACP 与 GND 之间添加另一个0.1 μ F 电容器。

    最后、看看您的 PCB 布局可能会有所帮助。 如果对您有利、也可以通过电子邮件发送。

    此致、
    张安杰洛
    应用工程师|电池充电产品
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我有2个不同的 VCC。 VCC 标签是 Vref = 3.3V。

    我使用的是6s 电池3300mAh。

    我将随 PCB 布局发送结果。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ruben、
    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决该问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电子邮件是什么? 我无法发送至 a-zhang2@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用此电子邮件地址:charger_e2e_support@list.ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电子邮件给我一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送电子邮件至 charger_e2e_support@list.ti.com。 谢谢!