This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2419:TPS2419应用泄漏电流问题

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2419, TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706910/tps2419-tps2419-application-leakage-current-question

器件型号:TPS2419
主题中讨论的其他器件: TPS2412

尊敬的先生/女士

TPS2419测试电路、当 V1关闭、V2打开时、VA 将约为1~2V、为什么会发生这种情况、这是否是 IC 本身的问题?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    VA 发现1V 到2V 可能是由于 C 到 A 的泄漏、让我在 EVM 上检查这一点并返回。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    TPS2419具有迟滞开/关栅极控制。
    在反向电流条件下(例如 V1导通且 V2关断)、T1将不会关断、直到超过 RSET 编程的反向电流。 Rset 设置为47k,这会将反向关断阈值设定为6.8mV。 因此、在反向电流= 6.8mV/Rdson 流动之前、T1不会关闭。

    您能否检查这是否是上面测试原理图中显示的行为。

    如果这是不可接受的、则有两个选项:
    1.使用线性栅极控制 TPS2412 -->消除此问题。
    2.使用 TPS2419、将 RSET 编程为正反向阈值。 将 RSET 引脚保持断开可将反向关断阈值设置为+3mV (正值)。 有关关断阈值电压、请参阅数据表的电气特性页面。 这种反向阈值正值的方法的一个缺点是、它在轻负载条件下将具有栅极振荡(导通和关断)。 为了避免这种情况、请连接一个等于3mV/Rdson 的轻负载。 您还可以根据数据表第6页的公式1对反向阈值进行编程、并选择相应的 RSET。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、
    我将与我的客户核实并回复您。
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄家明、您好!

    我们将等待客户的反馈。
    在此之前、我将关闭此主题、并可在反馈可用时重新打开。

    此致、
    Kari。