长期行业规范的设备安全标准 IEC 60950-1将于2020年左右被基于危害的设备安全标准 IEC 62368-1取代。 目前、IEC 62368-1第2版和第3版将于2018年8月到期。 在 IEC 62368-1中,并非交流电源设备端口的所有设备往往都带有通用标签“外部电路”。 除了 PoE 确实满足的外部电路端口 V 和 I 要求之外,我认为外部电路隔离要求似乎在“防止外部电路瞬态电压”和“外部电路与接地之间的隔离”中有所涵盖。 我的问题是:“建议的 TI IEEE 802.3bt 参考设计是否符合 IEC 62368-1安全要求?” 因为2020年将不会太长。