主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 UCC28951、 UCC28950、 LM5046、 LM5045、 UCC2895、 UCC3895、 UCC1895
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在尝试设计具有以下规格的隔离式直流/直流升压转换器:
VIN 18-36 V 直流
输出电压120 V 直流
最大输出电流为7.4A
我曾考虑为此使用 UCC28951或 UCC28950、或者可能使用 LM5046。 在这个应用中、一个比其他应用更好、我不确定 ZVS 是否会对我有所帮助?
在尝试使用这些电路仿真升压时、是否有任何关于 TINA 注意事项的建议? 我 已经尝试 了超过一天的时间来模拟 UCC28950 、以完成我所需的任务、但没有成功。 我无法使器件以任何方式发挥升压作用、只能降压。 我从 SLUSA16B 参考设计开始、它是410Vin 至20V 的输出、因此实际上与我需要的相反。 是否有任何升压参考设计、我无法找到任何?
谢谢
Dan Bubday