This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2902:单一配置测试方法

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC28070, UC2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692322/uc2902-single-configuration-test-method

器件型号:UC2902
主题中讨论的其他器件:UCC256303UCC28070

你好
我的客户开发了800w 标牌 SMPS。
配置为 UCC28070 + UCC256303 + UC2902。
UC2902已被应用、这是因为在这种情况下、LOADSHERE 是通过添加同一个电路板来添加的。
是否有办法验证 UC2902在单个配置中是否正常工作?
如果您在附近需要其他输入、请告诉我如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    正在使用多少个 UC2902负载共享控制器 以及负载电流是多少?

    您可以 通过测量电流感测电阻两端的电压来验证 UC2902的负载共享精度。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    输出为48V/15.7A。

    在一个电路板上、共享引脚断开。
    UC2902的 VCC 为12V。
    此时、您需要检查 IC 是否正常运行。

    请告诉我如何检测它。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    很抱歉回复延迟。
    如果您将负载共享引脚保持断开状态、则 UC2902将不知道正确的电流电平应为多少。
    您需要将所有模块与 LS 引脚连接在一起。
    希望这能解答您的问题
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    因为自您上次发布以来已将近3周。
    我将此帖子标记为已关闭。
    如果您需要进一步帮助、请打开新帖子
    此致
    John